BQ76952从电芯上拆板子时,首先按照顺序 从B+往B- 按照电芯顺序开始拆,要不要首先断掉B- 如果不断掉B- 会不会有问题或者烧IC或者烧IC前的采样电阻等问题?或者调试直接单独断掉B+ 会不会有问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ76952从电芯上拆板子时,首先按照顺序 从B+往B- 按照电芯顺序开始拆,要不要首先断掉B- 如果不断掉B- 会不会有问题或者烧IC或者烧IC前的采样电阻等问题?或者调试直接单独断掉B+ 会不会有问题
您好,从电芯上拆板子的时候,请先发送关断,这样可以减少进入电路的电流。
您应该不会想要电路板向负载输送大量电流,并且移除 B+ 或 B- 开路的连接,然后强制电流尝试通过其余的连接找到路径。
首先断开电池输入会为部件提供最小应力,因为所有 VCn 电压都可能collapse到 VSS。 然后再断开B+ 或 B-。
首先按照顺序 从B+往B- 按照电芯顺序开始拆,
这个顺序可以的。
B- 提供 IC 的 VSS 参考,建议最后断开它,不过不是硬性要求,只是建议。
VC0 pin具有有限电压范围,请参阅数据表中的注释。
是的,关闭 MOS和 IC。
请参阅《 BQ76952 技术参考手册》第 12.3 节Command-only Subcommands中的 shutdown 命令。 如数据表第 7.5 节Supply Current.所示,电源电流降至低于 3.1 uA。