This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC256301: UCC256301 RVCC电压起来了,后来有关了。就是没驱动,没输出。黄色为母线电压,粉色为RVCC,蓝色为BLK

Part Number: UCC256301
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

  • HI

      RVCC先启动正常代表高压启动正常,之后异常是因为VCC没有起来,VCC没有起来要么就是芯片保护了(检查各个保护电路),要么就是电路不完整(检查焊接)。

  • 我测了正常的启动波形。LO在母线电压一建立就起来了 ,粉红色的为LO(下管驱动)。黄色为母线电压,蓝色为RVCC。故障机LL/SS脚一直被拉低。正常的LL/SS脚有3V左右。

    这么些故障模式基本都可以排除,输出过呀、过温、过流、BLK过欠压。每个引脚焊接我也检测过,都接到相应的器件上。关键故障机在前几天工作也是正常的,做了三防之后就起不来了,还有那些异常可能性?主回路功率器件有可能影响他驱动输出吗?

    这里面提到的VCR 电压与这两个阈值进行比较。如果 VCR > Vthh,则关闭高侧开关;如果 VCR < Vthl,则关闭低侧开关。这两个参考电压Vthh、Vthl哪里来的具体值是多少,会不会这个位置有问题?谢谢

    和这个位置有什么联系吗?

  • 顺便请教一下UCC28180输出问题,为什么我输入交流电压加大时,输出空载时母线电压波形成锯齿状,感觉调整的很慢。 黄色为PFC输出电压波形,负载加重点就好了,还有就感觉动态向应很慢,带载启动或者突加重载时母线电压低落有50-70V。这是什么原因?谢谢

  • Hi

        1.你提到的三防具体指什么?  

        2. 输出电容加大一些看看?

        

  • 三防就是刷层保护漆,防潮湿、霉菌、盐雾

  • UCC28180的输出锯齿波,峰值410的样子,谷值385的样子,我的稳压点就是385的样子,

  • Hi
        主要确认电压环路,以及输出电容。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。