我想合路两路12V电源,一路能提供2A,一路能提供6A,我想合路后能支持7A,并且支持带电插拔和防止电流倒灌。
单用TPS2456A,会有两个问题
1 合路后的电压会比输入的电压高,这样芯片会不会关掉OR功能的mos管?
根据data描述:The TPS2456A circuitry draws bias power from any of the INx or OUTx pins through an internal preregulator that
generates VINT。
如果我把输出用电阻分压再接入out pin,这样使out脚检测到的电压比实际输出低点,就可以避免因输出比输入高而关掉mos管。不知道这样有没有别的影响,是否可行?
2 合到一起的两路电源是不是要加均流芯片?