This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS2456A应用问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS2456A

我想合路两路12V电源,一路能提供2A,一路能提供6A,我想合路后能支持7A,并且支持带电插拔和防止电流倒灌。

 单用TPS2456A,会有两个问题

 1 合路后的电压会比输入的电压高,这样芯片会不会关掉OR功能的mos管?

根据data描述:The TPS2456A circuitry draws bias power from any of the INx or OUTx pins through an internal preregulator that
generates VINT。

如果我把输出用电阻分压再接入out pin,这样使out脚检测到的电压比实际输出低点,就可以避免因输出比输入高而关掉mos管。不知道这样有没有别的影响,是否可行?

 2 合到一起的两路电源是不是要加均流芯片?

  • 1.VINT还是会有的,如下图;另外,楼主为什么说合路后输出比输入高?

    2.两路带载能力差太多需要加均流芯片

  • 合路后的电压会比输入的电压高,是在什么样的情况下出现的呢?

    两个输入电压12V,如果电压不是很接近的话,负载将会是哪一路的电压高,哪一路电压就供电,所以导致合路后,输出电压会比其中的一个输入电压高。如果输入比输出低于3mV,相应那一路的OR的MOS管会关断。

    理论上,只有两个输入电压极为匹配的话,才能如你说的合在一起供电。但实际上,两个电压很难做到相当接近。

    个人意见,仅供参考。

  • 个人理解,首先,输入是有欠压保护,但是欠压检测的延迟比较大,为了防止误保护,需要判断欠压的时间再触发;另外,如果分压接到OUT,在一路输入短路情况下,不影响输入比输出低3mV关Gate2的逻辑判断,这和不分压接入OUT应该是一样的,还是会保护,楼主可以测试一下,如果是关断的延迟时间导致保护不了,那可以考虑输入端加ORing二极管防倒灌。

  • 因为输出只要比输入大13mv,就会管断or功能的mos管,我觉得这个电压很低,后端稍微有点波动,就会超过这个电压吧。

  • 确实对干扰比较敏感