Part Number: LM5041A
Other Parts Discussed in Thread: LM5041
使用LM5041做电流馈电推挽拓扑,使用外部误差放大器,禁用内部误差放大器,LM5041的FB引脚接地;在上电初期,由于误差放大器输出电压与REF引脚电压同时上升,导致REF引脚输出电压只有1.86V左右,而不能达到5V,从而导致整个芯片不能正常工作。请问这是什么原因造成的?该如何处理呢?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
在启动的瞬间,如果REF有启动上升沿(按照你的说明上升到1.86V), 这个时候反馈信号也应该是上升阶段,comp的输出应该也没有到最大,直到启动完成。
现在是这个启动过程完成不了吗?能将这个时候三个波形穿上来看一下吗?

这是上电时,REF引脚电压和COMP引脚电压波形。
黄色波形:REF引脚电压波形。
蓝色波形:COMP引脚电压波形。
紫色波形:误差放大器第1脚输出波形。
可以看到上电后,COMP电压早已建立,而REF电压建立的比较晚。
C42增加至1uF后可以正常启动,但是C42不能设计到那么大的容量,影响控制环路。
您帮我分析分析是什么问题?感觉LM5041的上电时,有一定的要求,但是datasheet中没写。
另外,这个电路上电后,短时将COMP引脚对地短路一下,REF引脚电压可以立刻上升至5V,且芯片就可以正常工作了。

黄色波形:+11V主电源上电波形。LM5041的UVLO阀值电压设计为12.3V。
蓝色波形:REF引脚电压波形。
紫色波形:COMP引脚电压波形。
+11V电源为BUCK型DC DC降压电源,从图中可以看到其启动过程稍微有些慢。
下图电源部分电路,误差放大器的电源来自+6VA。

经过测试我也是这么认为,但是芯片的DATASHEET上也没写这个要求,所以想确定一下是不是这个问题?您那边能否联系一下芯片工程师,确认一下问题?