This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61165: 过流保护机制导致芯片无法正常启动

Part Number: TPS61165


输入为12V,输出电压大约为18V,利用TPS61165电感处的 PWM 波输入到一个chargepump中。当 ctrl 控制引脚上输入的 PWM 信号占空比小于70%时不能启动,而当占空比大于70%就大概率能启动,当把输入电压调大时,能启动的概率也会增大。为什么启动概率跟CTRL信号的占空比有关系?

  • Hi

        最大duty 即驱动输出的最大duty, 或者SW对应最大duty ,这个将限制固定电压下的最大输出电压。

        CTRL duty是调光的duty,这个仅仅是调光的控制,一般电流限制是在最大duty 100%下。