This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25792: 选型帮助

Part Number: BQ25792
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, , TLV840, BQ25616, TPS61230A

请帮忙看下是否有符合以下要求的充电芯片:

1、2A左右充电,2A左右放电
2、输出5V,(输出电压最好高点5.5V,或者可调)
3、自动检测负载放电,不要开关
4、2-4颗指示灯-包含低电量、状态、满电等指示
用于移动电源

5、4.2V单节锂电池充电

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,TI没有能够满足以上所有要求的单个 IC。符合 1 、 3 和 5 的器件您可以参考 BQ25792 或 BQ25611D。

    我们的 NVDC 充电器拓扑将系统输出电压限制在电池调节电压内 (即 4.2V) ,因此需要在充电器系统输出之后再使用升压转换器才能获得 5V 电压。

    关于 4 ,需要指示灯,那么您是不是只需要一个独立充电器,也就是说没有主机处理器到 I2C 读取 BQ25792 充电器集成 ADC ,然后再使用主机 GPIO 驱动指示灯? 如果是的话,那只能用 BQ25616 加上升压转换器 (可以考虑 TPS61230A) ,然后可能用两个 TLV840 SVS 来监控电池电压和驱动 LED。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。