你好,
请问我应该怎样让SOCMAXERR变为3以上的值
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请问您是指 MaxError() command吗? 您在TRM 中引用的值是什么?
基于算法,MaxError 只能读取。
您好, MaxError 指的其实是 SOC与实际值可能存在的最大偏差。
当电量监测计完全学习后,MaxError会被设置为 1% ,在多个周期后(Qmax 或 Ra 表没有更新),MaxError会增加。
TRM 中对每个更新类型的 MaxError 调整量的条件进行了详细说明。
MaxError 与 Max Qmax Delta % 参数无关,后者是用来限制Qmax在一个周期内更新多少的。
学习周期完成后,Qmax 可以通过 37% 的 DOD change进行更新。 学习需要DOD的 90% change。
您好,Qmax Max Delta %单位是百分比,不是 mAh。该值是指,Qmax 相对于每个update上的设计容量可以增长的量。
因此如果新的 Qmax 大于已学习的 Qmax + design capacity * Qmax Max Delta % ,上限则会被设置为 Qmax + design capacity * Qmax Max Delta %
与低侧相反(如果大幅减少,则会封顶)。
Maximum Qmax Change是用于过滤学习周期中可更改的最大数量,无需修改,如果design capacity编程无误的话,就不用修改。