VDD=1.8V,然后监控VSense=5.5V,这样可以吗?
RESET#管腿一定要用VDD上拉吗?可以用比VDD小或是大的电源吗?
谢谢解答~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
可以的。
RESET是一定要外部上拉的,因为内部只是MOS结构,可以上拉电压源,这个电压可以不是VDD(可以比VDD大,也可以比VDD小,但是要注意选择上拉电阻)
Hi
不支持的,VDD电压内部供电VSENSE运放,如果VDD电压低于sense脚,运放不能正常工作。