VSENSE 输入RC滤波,当电路中的电阻开路时,由于电容较大,不会检测出来,如何处理。当电容去除后,才会检测到电压异常
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VSENSE 输入RC滤波,当电路中的电阻开路时,由于电容较大,不会检测出来,如何处理。当电容去除后,才会检测到电压异常
VSENSE 输入RC滤波,当电路中的电阻开路时,由于电容较大,不会检测出来,如何处理
您好,无法检测到RC 滤波器的开路电阻的原因是:当该电阻开路时,电容器仍然有电压,并且 VSENSE pin漏电非常少,从而耗尽该电容器中的电荷。
VSENSE pin的输入电流泄漏非常非常小 (<100nA) ,因此根据电容器大小,电压可能会需要一些时间才能达到 0V。
BQ76PL455A 具有 Squeeze 功能,可以帮助电容器降低电压并检测开路电阻条件。
详细信息请参阅数据表第 7.3.12.8.1 章:Window Comparator Special Considerations.