Part Number: LM5145
按照如图的原理图设计的电路,输入40v输出只有3v,但是en脚和vcc脚都正常,测量高端mos栅源电阻为1400Ω左右,但是接输入时候栅源电压十分接近都是2.9v左右
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM5145
按照如图的原理图设计的电路,输入40v输出只有3v,但是en脚和vcc脚都正常,测量高端mos栅源电阻为1400Ω左右,但是接输入时候栅源电压十分接近都是2.9v左右
HI
输入40V,输出多少? 负载多少?
目前测试输出偏低,同时VCC正常,但是驱动电压偏低是吗?
驱动电压是高边的chargepump产生的,但是仅仅chargepump电容在芯片外部,而VCC电压又正常,所以你需要确认外部chargepump电容0.1uF以及芯片(chargepump电路)。尽管VCC电压正常,但是VCC电容需要尽量靠近VCC脚。
另外输入的电容可以放大一点,建议10uF以上。关于电路你可以借助在线仿真webench确认下。
输出2.97v,无负载,目前测试vcc是正常的,驱动电压偏低,基本和源极一样,确认过了外部电容是0.1uf,另外输入电容的大小会影响驱动电压吗?芯片(chargepump电路)怎么确认?
输出2.97v,无负载,目前测试vcc是正常的,驱动电压偏低,基本和源极一样,确认过了外部电容是0.1uf,另外输入电容的大小会影响驱动电压吗?芯片(chargepump电路)怎么确认?另外测了syncout也是正常的450khz方波
Hi
VCC都正常,一般要么是chargepump电路异常导致的,要么就是外部MOS问题,如果确认MOS没有问题,有没有确认芯片是否坏掉了(更换芯片确认)?
现在能够正常输出了,但是空载的时候芯片很烫,有大约0.05a的电流,此外负载太大时会出现明显的压降,反馈电压也在逐渐减小
Hi
如果40V输入,50mA,芯片功耗就是2W, 所以芯片发烫,这个空载功耗电流是验证偏大的。
建议确认: 功率频率不建议太高(300kHz以内), 选择的MOS Qg尽量小。
如果这都没有问题的话,可能仍然是芯片问题(芯片内部损坏,导致额外的电流消耗)
HI
负载电流超过电流限制,芯片会关掉duty输出,这样防止电流过大导致异常甚至芯片烧掉。
HI
恒定的电压,没有测试过,应该4V多的电压。