This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54240: comp脚RC参数和电感参数对温度比较敏感,无法固定一种参数

Part Number: TPS54240


Hi TI team,


TPS54240
温度测试-40~90度,-40-50,50度以上每间隔5度测试的COMP PIN外围RC补偿电路参数和电感参数都不一样,
webench仿真参数和客户实测参数一样的,都随着温度每5℃变化而变化,现场和客户确认下,确认有此现象
COMP PIN
外围RC补偿电路参数和电感参数在50℃以上时每上升5℃参数都在变化,对温度比较敏感,根本不能固定下来参数。
然后在此条件下,断电再重新上电,54240输出不正常。
目前需要协助客户确认此问题对系统稳定性的影响。
  • HI

        也就是在环境温度50℃以上,芯片comp电路,会随着温度升高,comp补偿电路会略有变化是吗?

        一般这个变化是很小的,补偿环路的裕度是客户覆盖芯片温度变化的,也就是comp电路补偿电路固定,不会考虑温度的变化。

        而且即便因为comp电路补偿不够(因为温度升高),导致反馈环路不稳定,电路失效模式也即是输出纹波相对比较大。

       能否将环境温度25℃,和60℃下的输出电压波形放上来看看吗?  应该用的都是陶瓷电容吗?还是说有点解电容。