This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS63000: 触摸分压电阻,导致芯片损坏

Part Number: TPS63000

你好

我们这个买了一些TPS63000的做产品,这是我的电路图

然后我们发现当我们无意见触摸到FB引脚时,输出电压会降低,并且很容易永久性的损坏芯片(芯片发热,空载情况约250ma ,未损坏时空载电流约15ma)

起初我们以为是静电损坏,我们在佩戴静电手环的情况下,触摸该位置,情况复现并损坏芯片

然后我们修改了分压电阻,将其阻值降低了10倍,似乎抗干扰能力加强,手指触摸上去时,电压降低,但是没有关停或者烧坏芯片,同时待机电流提升了3MA(我们觉得不太行,如果要继续下调电阻提高抗干扰,待机电流实在有点太大,不太适合移动产品了)

但是数据手册上我们最开始选用分压电阻时,遵循了数据手册上的推荐值,对于我们对TI的理解,理应不会出现损坏(鉴于现在TPS系列的价格,真的伤不起)

我似乎在之前的帖子上看到类似的问题,但是并没有提供解决方案

https://e2echina.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/188289/tps63000

希望能够尽快得到回复,谢谢!!!