This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27410-G1: 关于电芯化学ID的几个问题

Part Number: BQ27410-G1


1、请问BQ27410默认的电芯化学ID是什么?

2、我想知道我的电芯和BQ27410默认的电芯的匹配程度,我的电芯是松下的NCR18650B,3350mAh对应TI建立的化学ID库的编号为2012。

3、可以通过TI提供的上位机软件更改BQ27410的Chemical ID以及Golden Learning?

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 1、请问BQ27410默认的电芯化学ID是什么?

    1. bq27410的默认通用Chem化学 ID,多被设计用于大多数 LiCoO2 电池。

    2、我想知道我的电芯和BQ27410默认的电芯的匹配程度,我的电芯是松下的NCR18650B,3350mAh对应TI建立的化学ID库的编号为2012。

    由于 Panasonic NCR18650B 的电池化学特性不同,因此可能不是最佳匹配。

    3、可以通过TI提供的上位机软件更改BQ27410的Chemical ID以及Golden Learning?

    可以更改Chem ID ,但是可以配置的参数很少。 因为会增加与programmed chemistry不兼容的可能性。 所以我们不建议您尝试更改Chem ID。