5V电源输入,3.8V电压输出,出现问题现象是:同一块板子上有的芯片可以正常工作,有的芯片输出不正常,输出电压在周期性的变化,稳定不下来,SW引脚没有调制波形,这个现象有没有遇到过?以及如何解决?谢谢各位!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
5V电源输入,3.8V电压输出,出现问题现象是:同一块板子上有的芯片可以正常工作,有的芯片输出不正常,输出电压在周期性的变化,稳定不下来,SW引脚没有调制波形,这个现象有没有遇到过?以及如何解决?谢谢各位!
不良率大概25%左右,今天分析了被生产挑选出来的“问题”芯片,基本确认问题是负载的原因,芯片上电后,负载不能立刻投入,处于轻载状态,所以产生了以上问题,我在输出上并联了一个500Ω的电阻,前面挑选出来的问题芯片也可以正常启动了,但是产品使用过程中输出端不能加这个电阻,还是需要确认哪个参数需要调整,在轻载的情况下也要启动
HI
电路你可以用webench在线仿真确认一下。
从你描述看, 芯片启动时是轻载,之后重载启动,是否是输出负载瞬态变化导致的输出电压波动过大导致的? 负载瞬态变化是会导致输出电压波动,但是不能过大,建议你将输入电容适当加大一点看看(此时补偿电路也要跟着调整)。
上图为电源启动,输出波形,启动后输出电容放电,输出电压降低到一定程度,输出电压拉高,再降低,往复循环了。。。。
调试时芯片输出一直保持轻载状态(负载为4G模组,需要进行开机等操作,不方便调试,4G模组的负载没有投入处于关机状态),产生以上的约25%的不良。后面测试我人为加了500Ω负载后,可以正常输出了
Hi
将输入电压提高看看是否依旧如此?可以看看: https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva547a/slva547a.pdf
其次考虑到瞬态变化,可以参考:www.ti.com.cn/.../slva412.pdf
slva547a描述的问题和我现在遇到的问题现象基本吻合了,输入电压5V,输出电压3.8V,BOOT至PH电压降至2.1 V以下,所以导致了异常,但是为什么会存在有25%的异常概率呢?而不是所有的都异常,正常的芯片无论是老化测试还是高低温测试也都是正常的,目前正常的芯片会不会过一段时间又不正常了?
Hi
可能是电压tolerance的问题,正常的不会再有问题,输入5V,输出3.8V压差是比较小,建议你按照参数文档里面的方式改电路,或者提高输入电压。