最近在使用27710的芯片,之前在这里问过,但是得到的答复没有用,刚才电话中要求在这里重复发一遍问题描述。
我遇到的问题如下:
1:驱动信号对地短路,输入是逻辑门给的电平信号,电平5V,5V上挂载有大量的运放比较器,逻辑门,唯一烧掉的是27710输入,其他器件完全正常,更换27710后一切正常,电源无问题,输出逻辑无问题。
2:27710用于逆变器设计,总是烧毁50HZ半桥的驱动器,高速桥没有问题,一旦烧毁,芯片非常热,供电11V-15v,BOOST电容8-10uF,限流电阻从5欧姆-20欧姆,结果都一样,
3:使用很老的IR2110等驱动,低速桥驱动没有问题,为啥27710不能用于低速驱动?
4:上次答复中,有提到自举电容过大会导致27710损坏,请问这个损坏的机理是啥?限制电流依然烧毁。
5:占空比很小的时候,或者过大时,也是会烧毁2770的,就是占空比只能控制在一定比例之内,如果占空比过大,过小都会烧毁,为啥会出现这个问题
6:27710和MOS的驱动电阻设定从5-30欧姆,也是会存在这个问题,采用二极管钳流方式,实现灌/拉电流分开,也是不能解决。