This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC27710: UCC27710

Part Number: UCC27710

最近在使用27710的芯片,之前在这里问过,但是得到的答复没有用,刚才电话中要求在这里重复发一遍问题描述。

我遇到的问题如下:

1:驱动信号对地短路,输入是逻辑门给的电平信号,电平5V,5V上挂载有大量的运放比较器,逻辑门,唯一烧掉的是27710输入,其他器件完全正常,更换27710后一切正常,电源无问题,输出逻辑无问题。

2:27710用于逆变器设计,总是烧毁50HZ半桥的驱动器,高速桥没有问题,一旦烧毁,芯片非常热,供电11V-15v,BOOST电容8-10uF,限流电阻从5欧姆-20欧姆,结果都一样,

3:使用很老的IR2110等驱动,低速桥驱动没有问题,为啥27710不能用于低速驱动?

4:上次答复中,有提到自举电容过大会导致27710损坏,请问这个损坏的机理是啥?限制电流依然烧毁。

5:占空比很小的时候,或者过大时,也是会烧毁2770的,就是占空比只能控制在一定比例之内,如果占空比过大,过小都会烧毁,为啥会出现这个问题

6:27710和MOS的驱动电阻设定从5-30欧姆,也是会存在这个问题,采用二极管钳流方式,实现灌/拉电流分开,也是不能解决。

  • Hi

        驱动输入烧掉?

        因为本身是高阻抗输入,所以要么就是pin脚输入电压过高(高于Vdd),要么过低(负压),或者是VDD没有启动,输入就有电压了, 所以还是要通过确认来找问题。

  • 5V并不是唯一给27710使用的,5V上还挂有很多的运放比较器,74系列的门电路,如果是27710并不兼容74系列的门逻辑,那么,他需要怎么样的标准与规范呢,5V是由27710供电经过7805获得,这样的话,逻辑并不能被理解呀!

    还有其他几个问题呢?

  • Hi

         如果不是100%损坏还是要通过抓波形来确认,所以大部分测试波形看不出来什么问题,只能看趋势,例如上瞬间的上冲后者负压,即便没有超过规格,但是又风险就有可能损坏芯片。

         这个芯片确实应用环境频率一般都是很高,不会低到50Hz, 没有这样应用的注意事项或者应用说明。

         Boot电容可以适当减小,可以依据datasheet中的计算方式来算,同时这个电容决定VDD电容大小。

  • 正常逆变器设计,这个频率可能会更低,如果推荐逆变器使用,这个频率应该不会损坏,

    还有4.5.6问题没有回答?

    另外烧毁的原因分析一下,谢谢。

  • Hi

        BOOT电容过大,导致chargepump充电电流过大。

        duty过小,过大有异常,建议通过增加duty和减小duty,看duty趋势来确认问题。

        驱动电阻建议5~10ohm, 测试驱动波形看异常?

  • 导致chargepump充电电流过大------------。这个电流损坏器件的路径是啥?请问。

     duty过小,过大有异常,---------这个估计跟boot电容损坏时一个机里。实际应用中,国小过大,都是不可避免的,这个问题应该要解决,不是规避的问题。

    请问第3.4条,能否详细解答一下,可否。尤其是第4条的机里,谢谢。

    为啥很老的2110等驱动没问题,27710和它区别在哪里?为何27710就会烧毁。

  • Hi

        肖特基对boot电容的路径。boot电容损坏,建议用显微镜确认一下是否有外部撞损的现象?  电容顺坏除了严重过压过流外,撞损是很常见的。

        占空比过大过小造成的损坏,能确认是芯片哪个脚吗?

       

  • 我发现您完全不懂这一块,很抱歉这样直接,

    我没有时间来陪您玩这种巧问秒答的游戏,

    我希望更换一个资深一些的人员来协助我,解决这个问题,

    谢谢,

  • 如果是BOOT电容损毁,我想即使更换27710也是不能够被使用,现实里,其余部分都是原态只用更换27710就可以恢复正常,第二,使用万用表和示波器也能发现异常,

  • HI

        那就建议直接在美国E2E上问: https://e2e.ti.com/