Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS2660
如何在电源线路中断期间快速恢复?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在电源线路中断期间,TPS2640 电子保险丝在 dVdT 模式下关闭并重新启动,这需要大量时间来恢复输出电压。在此之前,必须通过缓冲电容器来支持负载,以满足 A 级系统性能要求。
让我们来看一个示例,规格如下:
Vin = 24V
Cout = 440µF
Cdvdt = 680nF
Rilim = 22.4kΩ,将电流限制设置为 530mA
负载 = 200 mA
电源故障间隔 = 5ms
正如您在下面的测试波形中看到的,由于 DVDT 模式下的缓慢重启,输出电压降至 6V。这意味着 Cout 必须大幅增加,并且这仅是负载电流低至 200mA 的情况。
解决方案:
如以下测试波形所示,该器件在电流限制模式下启动,并快速恢复输出电压。