This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TPS3899: 检测 0.6V 阈值

Part Number: TPS3899

我需要监测 0.6V 电源轨。是否有可以实现该功能的电压监测器、监控器、复位 IC?

  • 有的,我们的产品系列中有多个可监测 0.6V 和更低电压的电压监控器。  请参阅以下内容:

    TPS3700 - 高电压 (18V) 窗口电压检测器,具有用于过压和欠压监测的内部基准(可调阈值电压,需要使用外部电阻器,可监测低至 400mV 的电压) 

    TPS3701 - 高电压 (36V) 窗口电压检测器,具有用于过压和欠压监测的内部基准(可调阈值电压,需要使用外部电阻器,可监测低至 400mV 的电压) 

    TPS3703 - 具有延时时间和手动复位功能的高精度过压和欠压复位 IC(可检测低至 500mV 的电压

    TPS3710/TPS3710-Q1 - 宽 VIN 电压检测器(可调阈值电压,需要使用外部电阻器,可监测低至 400mV 的电压) 

    TPS3711 - 36V 电压检测器(可调阈值电压,需要使用外部电阻器,可监测低至 400mV 的电压

    TPS3808/TPS3808-Q1 - 低静态电流、可编程延迟监控电路(可调阈值电压,需要使用外部电阻器,可监测低至 405mV 的电压

    TPS3899/TPS3899-Q1 - 具有可编程检测和复位延迟以及按钮监视器的毫微功耗、精密电压监控器(可调阈值电压,需要使用外部电阻器,可监测低至 505mV 的电压

    TLV841 - 采用 WCSP 封装的小尺寸毫微功耗电压监控器(检测变体 - 可调阈值电压,需要使用外部电阻器,可监测低至 505mV 的电压