This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TPS54824: FB、SS/TRK 和 COMP 引脚的启动流程是怎样的?

Part Number: TPS54824

此器件旨在防止低侧 MOSFET 使预偏置输出放电。在单调预偏置启动期间,低侧 MOSFET 在 SS/TRK 引脚电压高于 FB 引脚电压且高侧 MOSFET 开始开关前不会灌入电流,BOOTS 电压低于 UVLO 阈值时除外。当处于 BOOT-SW UVLO 时,可导通低侧 MOSFET 来为启动电容器充电。在高侧 MOSFET 开始开关后,低侧 MOSFET 的反向电流保护功能可为器件提供额外保护。

误差放大器旨在比较 FB 引脚与内部基准或 SS/TRK(软启动/跟踪)引脚的电压,以最低者为准。在软启动期间,SS/TRK 引脚低于内部基准,因此 TPS54824 将 FB 引脚调节为 SS/TRK 引脚电压。当 FB 引脚大于误差放大器所用的基准时,误差放大器将降低 COMP 电压。当 COMP 电压被下拉得足够低时,TPS54824 将停止转换。一旦 SS/TRK 引脚电压超过 FB 电压,误差放大器将上拉 COMP 电压,TPS54824 将开始转换。

SS/TRK 电压不受输入电压的影响。当 TPS54824 导通时,它将下拉 SS/TRK 电压,以便从 0V 附近升压。SS/TRK 引脚用于在上电期间更大程度减少浪涌电流或提供电源时序控制。应将低值电容器或电阻分压器耦合到该引脚,以满足软启动或关键电源时序要求。

一旦高侧 FET 开始开关,低侧 MOSFET 也可以开关。第一个开关周期可能具有相对短的导通时间,因此 LS FET 可以灌入一点点电流,直到下一个开关周期。但是,电流非常小,通常不足以拉低输出电压。这可以在数据表中的预偏置启动波形中看到,如图 47 (https://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/tps54824.pdf#page=31) 所示。