This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

推荐锂电池充电IC



请帮忙推荐一种锂电池充电IC,要求如下:

1、单节锂电池3.5V。

2、输入电压5~36VDC,输出4.2V/2A,恒流恒压充电。

2、检测有电池后再输出电压充电。

3、电池过放电压低于2.5V不充电。

4、要有电量指示功能。

请尽快帮我推荐一下,谢谢。

  • 关于你的问题 有以下几点给你参考

    1;由于你的负载是单节锂电池,而输入电压最高到36V,这意味着只有开关模式的充电器能适合这个架构,但从目前的专门针对锂电池开发的充电器芯片,其最高输入电压目前经过初步的检索,没有直接支持36V的电压 ,所以可能的情况下,前一级的输入电压降低一些就会有很多的充电器能够满足你的充电需求(详见TI的充电器解决方案产品),如果用外部的pwm控制来实现预充,恒压,恒流,的功能以及充电截止和电池检测,电路会比较复杂。

    2;关于电池过放电压低于2.5V不充电的需求,作为一般的锂电池,充电器在电池进入过放的时候,单节锂电池一般低于3V时,就会改用小电流进行涓流充电直到电池电压上升到能够支持大电流充电的3V以上

    3;关于电量指示功能,可能是考虑到系统架构的可靠性,目前TI没有直接将充电器和电量管理计集成在一个芯片的(但是有和充电器紧密联系的器件,比如BQ27530紧密搭配 bq2416x充电器),所以要实现电量指示的功能,需要在充电器以外加一快电量管理计芯片比如BQ27425-G2A

  • 谢谢你的回复,我考虑一下。

    顺便问下,TI芯片上丝印的字符是OAS TI OBWZ10Q是什么型号的?网上搜索不出型号。谢谢