This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

REF3450: -PREF3450TQDBVR 与REF3450TQDBVR有什么区别,为什么1引脚要接地才正常输出?

Part Number: REF3450


PREF3450TQDBVR 与REF3450TQDBVR有什么区别,为什么1引脚要接地才正常输出?

按规格书,带T后缀的,引脚1应该是任意接都可以。实际板中接了100nF电容,当短接这个电容,才能输出5V,否则输出4.3V。

  • 更正,是问 PREF3450TQDBVR 与REF3450TIDBVR 的区别

  • HI

       我查询不到PREF3450.

       但是NC脚,绝对是不能通过电容接GND的,甚至很多时候datasheet如果要求悬空都不能接GND,。 这类芯片本身高精度输出,如果datasheet没有提到空脚可以接GND,都最好悬空,原因是接地之后,相当与给芯片空脚构建成一个电容,可能产生noise影响芯片输出。所以一定是不能接电容,并且必须按照datasheet建议悬空或者接电压。如果验证接GND行也是可以的,毕竟GND可以是0V, 但是没有这个必要(直接按照datasheet做最保险)。

  • PREF3450仅在REF3450中有出现,但没有具体描述差异。REF3450T没有样片,刚好PREF3450T有样片,就申请了进行测试。

    本来计划用REF3450TIDBVR替代MAX6070AAUT50+T (第1引脚接了电容),结果发现申请的样品第1引脚接电容或悬空不能正常工作,接GND才能正常工作。而REF3450T中对NC脚的描述,悬空或接任何一器件范围内的电压都可以。

    PREF3450的1脚接GND才能正常,似乎与  REF3450  是一致的,而不是与  REF3450T  一致。这个是我想要确认的。

    MAX6070AAUT50+T (第1引脚接了电容)

  • HI

        PREF3450很可能是定制, 建议你购买REF3450, 因为datasheet是针对REF3450.