Part Number: BQ4050
一个3串的项目,用的是BQ4050方案,用的是CEDV算法,TI回传的GPCPackaged-report如下:7217.GPCPackaged-report.zip,目前验证其他没有问题,就是充电时SOC上升比较快导致充电SOC99%时间持续很长,将近1小时20分钟,GG文件如下:3S-BQ4050-6000-CEDV.gg .csv不知道什么原因造成?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ4050
一个3串的项目,用的是BQ4050方案,用的是CEDV算法,TI回传的GPCPackaged-report如下:7217.GPCPackaged-report.zip,目前验证其他没有问题,就是充电时SOC上升比较快导致充电SOC99%时间持续很长,将近1小时20分钟,GG文件如下:3S-BQ4050-6000-CEDV.gg .csv不知道什么原因造成?
您好,请参阅TRM的第4.6节 Valid Charge Termination,出现这个问题的原因是 gg.csv 文件中的 SBS Gauging Configuration[RSoCL]=1,请把该值改为4。
RSOCL不能设0,设0的话不会判断Charge Term Taper Current电流,客户有要求开启CHGFET功能,电量到100%会关闭充电MOS管,电池会充不满,会导致FCC容量偏低,这个验证过,容量偏低比较大
您好,您能再具体解释下这是什么意思吗?您之前的问题是否有得到解决?
不好意思,我理解错了,如果RSOCL置0电池会根据实际电量更新到100%,此时电流还没减小到Charge Term Taper Current以下,如果装主机上客户认为充满了拔掉充电器会不会造成电池实际没充满导致电池放电容量偏低?
您好,要获得最佳精度,我们建议将 taper current value 设置为接近电荷终端点的值。 否则会有额外的电荷泵入电池,放电开始时显示为 100% 的长电荷,或者会比实际的 0% 早报告 0%。
taper current value 目前就是因为设置的比较接近电荷终端点的值,使此值比较小,所以充电时SOC99%的时间会比较长,taper current value 设置太大电芯又充不满会导致容量偏低,所以比较纠结
您好,恒流充电可提供更快的充电速度。 电池数据表将向 CV 推荐switching point,建议您尽量将其最大化以缩短充满电的时间。
总而言之不建议您使用较小的taper current,因为电池在保持接近 100% 的电量时会降低得更快。