Part Number: TPS7A4701-EP
Dears,
在使用TPS7A4701的项目中,出现4起LDO异常,均表现:VNR=1.14V,FB和Vout电压为0V;使用电路见下附图,请查看是否存在隐患,帮忙修正

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS7A4701-EP
Dears,
在使用TPS7A4701的项目中,出现4起LDO异常,均表现:VNR=1.14V,FB和Vout电压为0V;使用电路见下附图,请查看是否存在隐患,帮忙修正

Hi
没有输出? 更换芯片正常?
芯片输出异常为0V的芯片表现为VNR电压异常,并且无输出吗?
有没有输入输出电压波形? 另外最大负载多少?
Vnr=1.14V,Vout、Vfb均没有电压。
测试了开关机上下电,轻重载情况下电源波形,未发现反灌,超耐压、功率、结温等明显异常;
正常工作情况:
1).输入电压:轻载24.7V.max,重载15~16V.min;
2).工作电流:约600mA.max;
3).测试芯片工作温度在70℃;
如下附件是测试波形,原理图等资料
Hi
有可能就是单纯的芯片不良, 需要确认ESD之类。
对于LDO, 只要输入不过压,功耗不要太大(输入、输出压差不能太大,否者电流必须不能太大),一般很难出问题。