我们在使用BQ27426的时候,刚开机的时获得了电量,但这电量一直没有刷新。比如:开机的时候时,电量为50%,不管是充电还是耗电,不管时间过了多久,电量一直都没有变化,还是50%。我使用的驱动时linux源码中bq27xxx...。请问这是什么原因呢?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我们可能需要更多有关于您的系统的详细信息来帮助您解决问题。
TI 不维护 Linux 驱动程序,因此如果是驱动程序问题,那您必须在系统上调试此部件。
如果问题是有关于仪表的话,首先必须将仪表配置为正常工作。 请问您是如何配置仪表的?
以及您能否从仪表中读取电流、电压和温度?它是否为您的系统报告实际值?