1. 当前使用锂一次电池3.6V 锂-亚硫酰氯,计量芯片BQ35100(内含3种模式,Accumulate、SOH、EOS, Datasheet 说EOS是为锂-亚硫酰氯而设计的)
2. 请问BQ35100的固件使用步骤有哪些,需不需要进行电量训练(我们计划使用EOS)
3. 锂-亚硫酰氯, 这对这种电池,有没有电量更准更低功耗的芯片推荐(工业现场使用)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,EOS 应该用于 LTC 电池化学。 确切的电池在数据库中应该可用,否则的话不应该使用。 BQ35100 是唯一可用的初级量表。
同时请注意, EOS 模式在大多数情况下不能准确代表 SOH,EOS只是一个服务结束警报。
其中初级量表是什么意思?
您好,就是初级的监测仪表的意思。
2. 若是准确知道SOH,是不是设置在Accumulate模式,并进行电池训练?
这个我再帮您跟进下哈。
您好,
这个问题不确定有没有完全理解对,正如您一开始说的,该仪表有 3 种不同的模式。 而一次只能使用一种模式。 EOS mode被设计成使用非常小的电流,因为 LTC 电池通常用于长期项目 (5-15 年)。
Accumulation mode 要求仪表处于激活状态的时间更长,如果错过了一些放电或者说不考虑自放电,那么仪表估算是会不准确的。 此外由于该仪表是给初级电池使用的,因此没有针对该仪表的learning/training。