Part Number: BQ25700A
在轻负载条件下具有高电流纹波是正常现象。BQ25700A 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,可实现出色效率。它可能会在轻负载条件下跳过几个脉冲。此外,充电器会充分利用降压/升压转换器中的 4 个开关来实现更高的效率。由于采用 PFM 模式运行,输入电流和电池电流可能会出现高电流纹波。这是正常情况。它并不表示存在稳定性问题。当充电电流或系统电流增加时,充电器将从 PFM 模式转换为脉宽调制 (PWM) 模式。在 PWM 模式下,电流纹波会有所减少。