充电器可通过以下方式进入运输模式:
- 要使 BQ25120A 进入运输模式,该器件应在仅电池模式下运行 (VIN< VUVLO),并且 /CD 和 /MR 必须为高电平。然后,您可以:
- 在状态和运输模式控制寄存器 (0x0) 上发送 I2C 命令 EN_SHIPMODE = 1。
 - 如果按钮控制寄存器 (0x08) 上的 MRREC = 1,则按下 MR 按钮。
 
 
充电器可通过以下方式退出运输模式:
- 将适配器连接到 IN (VIN> VBAT+ VSLP)
 - 在 VIN 不存在时按下 /MR 按钮。此时 VBAT> VBATUVLO,从而使器件退出运输模式。