实际焊接测试芯片后,电压一直维持bypass状态,
配置为:
OSEL电阻4.75K,
VCHG电阻:13.0K,
ICHG电阻:4.75K
MODE/EN,外部上拉
最后输入电压不管是2.0V还是3.6V,输出都一致跟随输入电压.
通过现象判断MODE / EN电压每拉高,导致输出电压和何如如电压一致,一直处于bypass状态,求教了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
实际焊接测试芯片后,电压一直维持bypass状态,
配置为:
OSEL电阻4.75K,
VCHG电阻:13.0K,
ICHG电阻:4.75K
MODE/EN,外部上拉
最后输入电压不管是2.0V还是3.6V,输出都一致跟随输入电压.
通过现象判断MODE / EN电压每拉高,导致输出电压和何如如电压一致,一直处于bypass状态,求教了
Hi
断开电源,测试输入输出阻抗是否短路?先要确认芯片没有损坏。
应用上要注意模式的选择,见datasheet 第15页7.4描述。
模式选择,MODE/EN,上拉10k,为AUTO状态,输入输出阻抗正常,M欧级别.
另外,电路更改为datasheet,图8-1配置,输入从2.8v-4.7v,输出仍然跟随输入变化
Hi
The TPS61094 is enabled working in Auto buck or Boost mode at EN = high and MODE = high.
所以模式上没有问题。
输入2.8V~4.7V, 输出3.3V,如果此时输入给2.8V, 输出仍2.8V左右?(没有升压?有没有更换芯片确认?)
Hi
一共做了一块板子? 是否都是这样的异常? 你的芯片哪里买的?
(电路上,datasheet上有对应的参考电压,应该不会有问题才对)
HI
这个芯片应该是暂时没有样片。 我比较担心你拿到的芯片有质量问题,最好直接找TI购买。