This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TPS549D22: PMBus 接口未使用时如何处理 PMBus 引脚

Part Number: TPS549D22
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22, TPS548D22

根据电源情况,客户可能会询问是否可以使用 TPS549D22 或 TPS549D22 等 PMBus 器件来代替 TPS548D22 或 TPS548B22 等无 PMBus 接口的引脚对引脚非 PMBus 器件。在这种情况下,客户通常无法进行 PMBus 通信,并更喜欢采用直接替换解决方案,而物料清单 (BOM) 变更是他们想了解的主要方案。这样做时,只要应用接受只能通过 PMBus 访问和/或编程的默认器件参数,就完全可以使用 PMBus 器件代替不支持 PMBus 通信的非 PMBus 器件。器件存储器中通过 PMBus 访问的参数通常包括补偿设置和开关频率等项目。

当不使用 PMBus 系统时,TI 通常建议将 PMBus 连接(时钟、数据和警报)接地,以便大大减少通过未端接引脚进入器件的任何噪声。  但是,如果 PMBus 接口无法接地,也可以让 PMBus 引脚保持悬空。然后,该器件将在没有外部通信的情况下运行,并遵循器件存储器中包含的默认编程运行参数。这样,引脚对引脚兼容的 PMBus 器件可放入非 PMBus 器件所在位置中,例如将 TPS548D22 换为 TPS549D22,而无需更改 PCB 布局,只需对物料清单 (BOM) 进行微小变动。另请注意,只能通过 PMBus 访问的默认参数必须是应用所接受的,这样才能成为有效的解决方案。

  • 我们建议您在发布新问题之前先搜索 E2E支持论坛,E2E支持论坛已经拥有数十万个已得到解答的话题。  这通常是解决问题的最快方法。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。