This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5175: 输出纹波形状和幅度在输入电压为12.3V~15V区间异常变大,有时候电感啸叫

Part Number: LM5175


Hi,TI的各位专家:

  你们好,我的设计是用LM5175适配9~24V输入,产生额定6A@12V恒压输出,用的是WEBBENCH的电路,电感是3.3uH。效率测试基本都符合预期,较高的。

  补充说明:

    纹波测试方法:通过两根很粗的导线(导线长度8厘米)把输出引到66uF陶瓷电容上,然后再用60厘米的导线从电容连接到电子负载,纹波+噪声测试点在所述66uF的电容上。

    纹波:此处所述纹波是指示波器全带宽条件下测得的纹波+噪声。

存在的问题:

一:设置负载电流为1A,测得输出纹波形状和幅度随在输入电压为12.3V~15V区间异常变大,分别如下图1~图3所示,其中VIN=14.9V时,输出纹波那种尖峰出现的频率比VIN=15时明显增多,且此时电感出现轻微啸叫,若此时降低负载电流至0.8A以下,则输出纹波波形和幅度则类似图4所示,且电感啸叫消失。

二:其他输入电压区间,输出纹波和噪声波形基本类似如下图4所示,正弦部分的整体幅度是比较小的。

三:上述现象是正常的吗?若不是,应如何解决。

  

           图1 VIN=15V时的纹波波形                                                                    图1 VIN=15V时的纹波波形ZOOM IN

                   图2 VIN=14.9V时的纹波波形   

  

                图3 VIN=13.6V时的纹波波形  

                  图4 VIN=12V时的纹波波形  

  • Hi

       没有太明白你的意思,你部分输入电压范围输出纹波正常?12.3V以上会纹波异常偏大?

       建议你根据datasheet 中参考 layout和其说明来确认你的layout。

  • 就是在给定的1A负载时,改变输入电压,则输出纹波会发生变化,尤其在输入电压为12.3V~15V区间时,输出纹波异常变大。当输入电压在其他区间时,输出纹波基本都类似图4那样子的波形。

    LAYOUT基本是按照参考设计的要求和模板来的。

  • 14V输入,负载=1A时,补充节点波形如下:

    更新问题:目前观察节点波形绝大部分电压输入区间(VIN>13V, VO=12V),节点波形都不正常,表现为HDRV1上升时呈现回落或者振荡的情况,比如

    在1A输出时,24V输入时,测得的 各节点波形如下:青蓝色是HDRV1,粉色是SW1,绿色是LDRV1。

  • HI

       这个现象实在有些奇怪? 除了输入电容建议靠近MOS, 采用多个并联稍微略大(大于20uF), 另外板子输入端建议有47uF电容。

       从波形看,我仍怀疑layout引起的问题。