Part Number: BQ24618
TI的各位专家:
您好,我想找满足如下需求的电池充电解决方案,请推荐下,谢谢!
一,支持如下锂离子电池包的充电:4节18650规格的锂电池串联后形成一组,然后5~8组并联形成电池包;
二,支持设备边充电边工作,即插入外部适配器时,电池被充电,设备也能工作,类似手机的电池管理方案;
三,设备停机状态下,电池充满电的时间<=6小时;
我的锂电池的主要规格如下图所示:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
一,支持如下锂离子电池包的充电:4节18650规格的锂电池串联后形成一组,然后5~8组并联形成电池包;
BQ24618 可支持 4 节串联电池。
二,支持设备边充电边工作,即插入外部适配器时,电池被充电,设备也能工作,类似手机的电池管理方案;
BQ24618具有 BATFET 控制,可在适配器存在时支持来自适配器的系统电流,并在系统不存在时支持来自电池的系统电流。
三,设备停机状态下,电池充满电的时间<=6小时;
BQ24618支持高达 10A 的适配器和充电电流,但如果达到了设定的输入电流限制,该器件将会限制充电电流。 假设20% 的efficiency loss以及充电电流为 10A,您可以在 3.072 小时内为 4s8p 至 16.8V 充电。
但是如果系统电流的运行方式使充电电流只能为 5A,那么4s8p 的充电时间将达到 6.144 小时(效率损失仍为 20%)。 请注意您需要的系统电流,并确保如果进入 DPM,您仍能获得所需的充电电流。 此外以上的计算都是在假设total pack capacity为 3200mAh * 8 = 25600 mAh的前提下进行的示例计算。
补充下:支持尽可能高的适配器输入电压,比如最高28V。
最大充电电压为 26V,最大输入电压为 28V。
此外请仔细查看以下Section 10 Power Supply Recommendations中的建议:To begin charging, VCC must be higher than SRN by at least 500 mV (otherwise, the device will be in sleep mode). TI recommends an input voltage of at least 1.5 V to 2 V higher than the battery voltage, taking into consideration the DC losses in the high-side FET (Rdson), inductor (DCR), and input sense resistor (between ACP and ACN), the body diode drop of RBFET between VCC and input power supply, and battery sense resistor (between SRP and SRN). Power limit for the input supply must be greater than the max power required by either the system load or for battery charging (the greater of the two).
当适配器被连接时,适配器会被连接到系统,如以上回答中的第二点。