上图为REF5030数据手册 这里的说明是指对芯片焊接温度有要求吗
今天调试了两块功能相同电路板 其中一块REF5030输出正常
另外一块5030的输出会随上电时间逐渐抬升
后来我用普通的平头电烙铁把一块备用板的5030拆下来替换有问题的5030 但是发现输出异常
最后我又把输出逐渐抬升的5030再焊接回来 发现输出同样异常了
焊接的或者拆芯片的时候 电烙铁温度370至400摄氏度左右 因为使用了小体积封装的芯片 因此使用了助焊剂 电烙铁长时间接触管脚 有过这些操作
请问这样会损坏芯片吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

上图为REF5030数据手册 这里的说明是指对芯片焊接温度有要求吗
今天调试了两块功能相同电路板 其中一块REF5030输出正常
另外一块5030的输出会随上电时间逐渐抬升
后来我用普通的平头电烙铁把一块备用板的5030拆下来替换有问题的5030 但是发现输出异常
最后我又把输出逐渐抬升的5030再焊接回来 发现输出同样异常了
焊接的或者拆芯片的时候 电烙铁温度370至400摄氏度左右 因为使用了小体积封装的芯片 因此使用了助焊剂 电烙铁长时间接触管脚 有过这些操作
请问这样会损坏芯片吗
HI
烙铁一般的焊接标准是350℃+/-10℃,焊接时间<10s.
长时间的高温是可能导致芯片损坏的。