Hello!
我们根据芯片手册和评估板相关电路涉及的电路板,现在遇到一点问题,关于FET的控制,CHG和DSG无法单独控制,对芯片发出DSG_PDSG_OFF,CHG_PCHG _OFF其中一个指令.对MOS管无法单独控制,状态一直在跳动,读FET状态时,其状态也是一直在跳变,无法保持稳定。
Sally Wang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hello!
我们根据芯片手册和评估板相关电路涉及的电路板,现在遇到一点问题,关于FET的控制,CHG和DSG无法单独控制,对芯片发出DSG_PDSG_OFF,CHG_PCHG _OFF其中一个指令.对MOS管无法单独控制,状态一直在跳动,读FET状态时,其状态也是一直在跳变,无法保持稳定。
Sally Wang
您好,FET_EN有没有设置为1?大多数命令都需要先进行这一步操作才能执行。请问有没有电流流经禁用的 FET ? 如果电流在 FET 关闭时流经 FET,可能会触发 IC 的body-diode保护功能,然后就会打开禁用的 FET。详情请见Technical Reference Manual中的Section 5.2.3.1 FET Configuration。
以下帖子是关于命令怎样更好地执行,您也可以参考下https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051647/bq76942-write-fet_control-under-i2c
Cherry Zhou :
已经在英文网站上看到了解释,更改了BODY-DIODE默认设置,该问题已经解决,非常感谢!
请问Body DiodeThreshold该寄存器的最大可设置到多少A?请问CHG 和DSG是否有单独打开的指令,可单独控制其打开
自研的板子PDSG和PCHG的无法正常控制,控制这两个引脚一直拉不高,无法控制MOS?
还有请问下AFE发送请求的极限值是多少,我们测试每500ms发送一次请求没有问题,每200ms发送请求会出现问题,每320ms发送一次请求过3个小时候会出现问题,出现问题是无法正常读取单体电压值和总压值。
我们测试有一块板子出现单节电池均衡始终开着,均衡阈值设置在3400mV实际电池电压3200mV左右,没有超过均衡阈值,查看官方提供的关于均衡的手册,觉得应该是芯片内部的mos管始终闭合,请问这种情况如何解决,具体芯片采集数据图如下所示:cell0与cell1是有问题的
您好,已经帮你update了,英文链接如下:
e2e.ti.com/.../bq76952-fet-chg-cannot-be-controlled-dependently
想问的是是否有DSG_PDSG_ON 和CHG_PCHG_ON的控制指令
PCHG和PDSG我们使用万用表测量的电压值VGS 在43-45V之间跳变,请问这两个引脚实际打开的电压值应该是多少,是否是因为我们测量的方式有问题还是因为实际就是这个值,我们测试过程中,PDSG和PCHG一直打不开。
这个问题已经解决了,确实存在主从机不同步的可能,我们更改了读取电压的方式,如果有问题,后续再问。
图中为第1、2串电池芯片读取的16进制数据,EA0=3744mV,FFFA该数值已经溢出了,实际硬件电路测量外部均衡电阻上得电压是1.587V和3.724V,实际电池电压大概是3.2V左右,从数值看,是由于均衡打开了,但是现在均衡无法关闭,电压数据采集也出现了异常。
好的再帮您跟进下,您查看英文论坛的回复并给出相应的反馈时,如遇到我没有及时给您答复的情况,是由于英文论坛这边的时差问题,您的问题都会update到。十分感谢!