This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ78350-R1: 关于SOC、CEDV参数疑问

Part Number: BQ78350-R1
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

1.CEDV参数和化学ID已根据要求进行更新,但SOC都无法到0%。

2.Fixed EV0、1、2的参数设置是设置为单节电压还是根据串数决定

3.经过满充-满放-满充,为什么MAX ERROR没有更新,还是100%

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,

    1.CEDV参数和化学ID已根据要求进行更新,但SOC都无法到0%。

    如果Max Error没更新,那也就意味着仪表未检测到成功的合格放电,所以 FCC 未被更新。 (有关合格放电的条件您请参阅 TRM 的第 9.1.6 节)。

    2.Fixed EV0、1、2的参数设置是设置为单节电压还是根据串数决定

    如果您已经配置了 CEDV 参数,并且在 CEDV 测量配置寄存器中设置了 [EDV_CMP] bit,那Fixed EDV 值就用不到。 如果将 [EDV_CMP] 位设置为零,则电量监测计将会使用Fixed EDV 参数,这些参数应该基于单节电压进行设置。

    3.经过满充-满放-满充,为什么MAX ERROR没有更新,还是100%

    如果您需要帮忙调试的话,是否方便提供下.gg.csv 文件 (数据闪存设置) 、以及可以显示满放电的log file (可以通过单击 BQStudio 寄存器屏幕中的 "Start Log " 按钮来记录log file)。