Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25792, BQ25672
在集成式降压/升压充电器 BQ25790、BQ25792 和 BQ25798 以及集成式降压充电器 BQ25672 中,系统 (SYS) 和电池 (BAT) 之间有一个 BATFET。BATFET 将系统电压和电池电压隔离开来。这种隔离会产生所谓的电源路径,这样一来,即使电池电量耗尽,也能将系统调节到最低系统电压 (MINSYS)。电池电量耗尽时,充电器仍可为系统负载供电。
当电池电压低于 MINSYS 时,BATFET 采用低压降 (LDO) 模式运行。它相当于一个可调电阻器,用于限制从系统电压 MINSYS 到电池的电流。当电池电压达到 MINSYS 时,BATFET 将完全打开,而 BATFET 上的压降只是 BATFET 的 RDSon 乘以充电电流。
当输入电源无法完全支持系统负载和充电电流时,充电器将进入动态电源管理 (DPM) 工作模式。如果输入电流增加至或输入电压降至预设电流或电压阈值以下,输入电流 DPM 或输入电压 DPM 将调节输入电流或输入电压,并且充电电流将降低以保持功率平衡。如果充电电流降至零并且系统电流继续增加,系统电压将开始下降。当系统电压降至低于电池电压时,电池开始放电,以提供系统负载所需的额外系统电流。此工作模式称为补充模式,并允许系统由输入源和电池提供支持。