我在开发TPS53015时,发现了些不懂的地方,设计图纸请看下图,

1、我在使用时发现,快速的断开输入电源在马上接通后,芯片会一直没有输出,这个问题怎么解决呢?(因为现场的电源不是很稳定,有时会闪断,然后电源又不能自己启动)
2、输出电流是
这个公式吗? 那么Rds是MOS管低端的内阻吗?Vtrip是怎么确定的呢?上图的输出电流计算的对吗?
3、Ven使能脚的输入电流是多少?我看手册1.6V有效,我想用单片机直接控制,可以吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在开发TPS53015时,发现了些不懂的地方,设计图纸请看下图,

1、我在使用时发现,快速的断开输入电源在马上接通后,芯片会一直没有输出,这个问题怎么解决呢?(因为现场的电源不是很稳定,有时会闪断,然后电源又不能自己启动)
2、输出电流是
这个公式吗? 那么Rds是MOS管低端的内阻吗?Vtrip是怎么确定的呢?上图的输出电流计算的对吗?
3、Ven使能脚的输入电流是多少?我看手册1.6V有效,我想用单片机直接控制,可以吗?
HI
断电后快速通电后无输出一般是保护导致的,但是很少出现这个情况。将这个时候的VREG5, 输出电压的波形传上来看一下? 另外此时带的负载多大? 如果轻载是否也会出现这个问题。
过流保护,见datasheet 第14页7.3.4: VTrip电压见表格,由OCL电阻设定。
EN脚是电平控制,大于1.6V即可,可以用单片机I/O控制(0V/3.3V接口)
1、负载是一个20w的控制核心板,轻载不会出现这个问题,有啥方法可以解决掉吗?不用保护。
2、您还是没有回答我输出电流到底咋算?如果我选了Rds=18k,Vtrip=0.125V,那么根据公式Vtrip/Rds=0.125V/18K,这个值是不是可以忽略不计? 我现在的应用是Vin=19V,Vout=5V,L=1UH,那么我的输出电流根据公式I=3.68A 对不对?
HI
1. 有可能是电感引起的,从你电路看电感是否是直接焊接在板子上?还是额外一个板子放电感?
2. 直接按照你贴上来的公式计算即可,公式中Vtrip是0.125V, Rdson是MOS的导通阻抗,是mohm级别,而不是18kohm。
sir
1、电感是直接焊接到板子上的,没额外画板子!,我们这个板子用两套TPS53015,一套输出5V 一套输出3.3V

2、那我的电流就是I=3.68A+125/18=3.68+6.94=10.62A 对不?
HI
1. 轻载可以,重载不行,将OCP 保护点设置高一点点看看?
2. 是的