Part Number: UCD9090
UCD9090 PMBUS_CLK和PMBUS_DATE信号引出来了,我可以用什么工具对电源芯片进行烧录?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢!
如果UCD9090外部预留了E2PROM,不想买USB适配器烧录,JTAG也没有引出来,能不能在贴片之前通过12C烧录工具把配置文件烧到E2PROM里面,如果可以的话,需要什么格式的烧录文件.XML?.HEX?急需要您的回答,非常感谢!
你好 ,因为我们的USB转GPIO烧录工具还没买到,可以先用JTAG烧录吗,具体烧录方法是什么样的,非常感谢,急切需要回复
HI
datasheet应该只提供接口时序,按照要求写入即可,但是我们也没有其他文档提供具体的操作。