Part Number: REF5030

麻烦大家帮我看下这个REF5030电路的设计问题在哪里呢
调试时发现,刚开始上电的时候,参考输出是正常的,工作一段时间以后,参考会升高到接近5V
因为需要一个1.5V的偏置点,所以我用5030分压1.5V后接电压跟随参与后续的模拟电路运算
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: REF5030

麻烦大家帮我看下这个REF5030电路的设计问题在哪里呢
调试时发现,刚开始上电的时候,参考输出是正常的,工作一段时间以后,参考会升高到接近5V
因为需要一个1.5V的偏置点,所以我用5030分压1.5V后接电压跟随参与后续的模拟电路运算
Hi
REF的输出到5V, 而输入也是5V, 是否有确认芯片输入击穿?
如果没有击穿,说明芯片内部反馈出问题。如果击穿了,需要确认输入是否有过压?以及输入是否存在热插拔?
您好 感谢帮助
1.输入是5V LDO电源 应该不会过压 测试时使用直流稳压源供电
2.没有热插拔操作
Hi
是否有确认芯片输出电压变高,是芯片已经击穿? 这种不良模式比率多少?