Part Number: BQ24179
您好!
目前我们使用的是1S电池,充电电压5V,充电电流2A,还达不到我们产品的要求,请问1S电池能够升压到9V或者12V充电么,或者5V3A的充电要求
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,在 5V 和 3.3A 最大输入电流的限制下,可充电至 2A 以上。
输入电流限制是 D+/D- 检测到的值,或 Ilim_Hiz 电阻器设置值的较低值。 可以使用 REG0x14b1 禁用 Ilim_Hiz 引脚,并且可以通过写入 REG0x06-07 来更改输入电流限制。
充电器可接受 9V 或 12V 输入。 此外在 OTG 模式下,充电器可以在 VBUS 将 1S 电池升压至 9V 或 12V。