This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] LM25066: LM25066I、LM25066A、LM25066IA 和 LM25066 之间有何差异?

Part Number: LM25066

问:LM25066I、LM25066A、LM25066IA 和 LM25066 之间有何差异?

  • 答:LM25066 的所有型号都是引脚对引脚兼容的,从硬件的角度而言都是相同的。LM25066I、LM25066A、LM25066IA 和 LM25066 之间的主要差异在于遥测精度。有关更多详细信息,请参阅每个数据表中“电气特性”表的“遥测精度”。“A”表示较高的遥测精度,“I”表示特定的型号与 IntelTM Node Manager 兼容。


    LM25066I 和 LM25066IA 添加了 Read_EIN 能量收集器功能,完全兼容 IntelTM Node Manager 2.0 和 2.5,而另外两个型号不兼容。


    请参阅随附的不同型号支持的完整命令汇总。

    3426.Supported PMBusTm Commands - LM25066, LM25066A, LM25066I, LM25066IA.pdf

    建议使用 MFR_SPECIFIC_18:AVG_BLOCK_READ (E2h) 和 MFR_SPECIFIC_10:BLOCK_READ (DAh) 块读取命令在单个事务中检索最新的诊断和遥测信息。除了 READ_EIN (86h) 之外,这些命令使 LM25066 的所有型号在固件方面都是完全兼容的。