This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TPS2662: 我是否能够将 RTN 连接到 GND

Part Number: TPS2662


问:我是否能够将 RTN 连接到 GND?

  • 答:是...在不需要反向输入极性保护的设计中,可以将 RTN、GND 和 PowerPAD 连接在一起。在这些设计中,可以将 eFuse 的 PowerPAD 连接到 PCB 接地平面,以增强热性能。

    注意:如果您的系统需要反极性保护功能,“请勿将 RTN 连接至 GND”