Part Number: TPS65217
HI TI
我正在使用TPS65217给AM335x进行供电,目前想知道该PMIC在无电池供电,USB接GND,使用AC供电,想知道对AC输入的详细要求
目前根据数据手册理解到的是
1.AC上升需要在50mS内上升到4.3V以上
2.AC上升到4.3V后,经过22.5mS后,会再次检测AC是否达到了4.3V(去毛刺检测),如果是的话AC选择为电源供给SYS,开始上电序列
3.AC上升到4.3V后,如果跌落到3.5V以下,会进入LOCK的状态
请问我的理解是否正确?这里存在疑问点
1.50mS内AC的上升波形是否有要求?比如:是否允许出现在4.3V之前出现上升跌落再上升的情况?
2.去毛刺检测,第二次检测判断标准是4.3V还是3.5V?
3.如果在去毛刺检测前跌落到3.5V是否也会进入LOCK 状态