Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQSTUDIO
(1)BAT和VEN硬件设计如下图,我们想要得到采集电压、电流、温度、剩余电量、剩余工作时长。
那我们的VEN引脚应该设置为使能外部分压么?或者我们是否可以直接把VEN引脚一直拉高?
(2)我们当前在第一版开发板中,把+12中间的Q3去掉了,直接飞线连接,也就是+12直接接到了R53端,且BQ34110没有经过其他配置,直接使用iic进行数据读取。
可以采集到电压值,为BAT点的实际电压;可以采集到电流;但是RemainingCapacity(): 0x10/0x11获取到剩余电量为0x00 0x00;使用TimeToEmpty(): 0x16/0x17获取剩余工作时长,也是0x00 0x00.
请问下,是我们缺少了那些很重要的配置步骤么?因为我觉得如果我们只是用来获取电压、电流、温度等基本信息,应该不需要经过繁琐的设置吧。
(3)贵公司是否有相关的参考demo代码供我们参考呢?
以上问题,望抽时间给予解答,非常感谢!!!
PS:新年快乐呐!