Part Number: UCC23513
是否能够设计一个同时适用于 UCC23513 和 TLP5754 的 PCB 焊盘图案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: UCC23513
是否能够设计一个同时适用于 UCC23513 和 TLP5754 的 PCB 焊盘图案?
不同的制造商提供的相同封装标识 (SO-8、SO-6、SOIC) 在尺寸和推荐焊盘图案方面可能略有差异。或许可以设计一种通用封装,让您能够使用多个供应商提供的相似器件,从而实现更好的供货连续性。下方示例展示了可放置在 PCB 上且适用于 UCC23513 或 TLP5754 的焊盘图案。

UCC23513DWY 和 TLP5754
这两个器件的主体尺寸相似,但引脚尺寸不同,因此需要不同的PCB 焊盘。下面的图 1 和 2 展示了各自数据表中的封装外形和各种尺寸的比较。
图 1 - UCC23513DWY 封装外形

图 2 - TLP5754 封装尺寸

表 1 - 封装外形的尺寸比较
这两个器件在 y 方向上的主体尺寸和引脚间距相似,但引脚长度明显不同,因此有不同的推荐 PCB 焊盘:

此图为两个推荐焊盘的叠加图:

绿色 = TLP5754 PCB 焊盘
红色 = UCC23513 PCB 焊盘
黄色 = 两个 PCB 焊盘的重叠部分
基于此,只需将 TLP5754 数据表中规定的焊盘宽度扩展 0.5mm(图中深蓝色部分),即可使该焊盘适用于任一器件:


浅蓝色 = 原 TLP5754 PCB 焊盘
深蓝色 = 建议扩展后的 PCB 焊盘
在这个修订后的焊盘图案中,x 方向上的 PCB 焊盘间距增加至 10mm。
比较安装在同一焊盘上的两个器件,首先是 TLP5754:

蓝色 = 建议的 PCB 焊盘
深粉红色 = TLP5754 引脚接触点
在将 UCC23513 安装在建议的焊盘上时:

蓝色 = 建议的 PCB 焊盘图案
浅粉色 = UCC23513 引脚接触点
y 方向上的焊盘间距保持 1.27mm,即 y 方向上的间距没有变化。
现在该PCB 焊盘设计可以兼容上面提到的所有器件。
由于焊膏配方、厚度等原因,可能会出现细微差异,因此请在投产之前验证您的设计。
如果您有任何疑问,请点击上方的“提出相关问题”链接,我们十分乐意为您提供帮助!
此致,
Don
隔离式栅极驱动器应用工程师