Part Number: TPSM5601R5
工程师好,
最近在看该电源模块,目标是将12V转换为3.3V,有几个问题需要咨询下:
1.规格书第3页对于AGND的描述中,说AGND必须与PGND单点相连,用0欧电阻进行单点接地是否可以?
2.接上问题,如果AGND与PGND直接相连,会存在什么问题?
3.规格书第3页,当PGOOD不用时,可以悬空,如果PGOOD悬空后,V5V管脚是否也需要直接悬空?
4.规格书第3页,对于SW的描述,实际应用中应该是直接悬空的,既然如此,为什么不直接把该管教命名为DNC呢?
多谢回复!