Part Number: BQ27621-G1
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ34Z100-G1
如果我使用9V电池,将C2与C3直接连接到VBAT上,但是VBAT的耐压是0-6V。
所以想请问如果我想检测一个9V的电池剩余电量,那么选型,使用这个是否可以?
但是我看了贵司其它芯片,其VBAT的耐压都为6V左右。
如果是我理解错误,请麻烦告知。
如果没有理解错误,还请麻烦提供一个选型谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ27621-G1
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ34Z100-G1
如果我使用9V电池,将C2与C3直接连接到VBAT上,但是VBAT的耐压是0-6V。
所以想请问如果我想检测一个9V的电池剩余电量,那么选型,使用这个是否可以?
但是我看了贵司其它芯片,其VBAT的耐压都为6V左右。
如果是我理解错误,请麻烦告知。
如果没有理解错误,还请麻烦提供一个选型谢谢。
您好,请问9V 电池的chemistry是什么? 您这个很可能不是 1 节电池,可能在外壳内串联有多节电池。
BQ34Z100-G1 是我们支持的堆栈仪表的阻抗跟踪顶部,适用于可充电电池。 对于初级电池来说,推荐您使用 BQ35100 ,但我们的确没有 9V 碱性电池的chem ID。