根据芯片手册的figure 3 ,可以计算得到Idpm=2A,但是usb只能提供500mA,那么2A是怎么产生的 ?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据芯片手册的figure 3 ,可以计算得到Idpm=2A,但是usb只能提供500mA,那么2A是怎么产生的 ?谢谢!
谢谢!
一定要加限流电路码?加了限流电路充电电流是多少?
如果不加会限流电路会出现什么影响?
加限流电路的目的在于避免将USB电源拉垮,或者损坏USB供电的系统。比如用电脑给手持设备充电时,最好给加这样的限流电路。当然电脑的USB口内部一般都有限流电路。但有些USB电源设备内部可能是没有这样的限流电路。
加了限流电路,对BQ24172电路充电的电流为500mA.
目前来说,新的电脑一般都有限流电路,但早期的电脑有些可能是没有的。
另外,这个USB供电,也可能是由220V转的usb adapter,因此有可能将USB充电器拉垮,最好加上一个限流电路。
因为,你不知道“下一个巧克力会是什么味道的”。