Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
4节电池串联电压是16.8V容量5600mAH的电池组,具体要如何去配置去配置每一个参数呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
4节电池串联电压是16.8V容量5600mAH的电池组,具体要如何去配置去配置每一个参数呢?
您好,不知道您具体进行到什么阶段了。以下建议您可以参考下:
与测量这些参数相关的参数很多,但读取这些参数的最小值实际上非常小。 所以我们在这一点上比较困惑。请问您是使用 BQstudio 读取这些值,还是需要使用 MCU 读取它们? 如果是后者,您还可以参考 TRM 以获得必要的 SBS 命令。 TRM 几乎拥有运行仪表所需的一切,您可以先再仔细参考下。
load select和load mode,数据手册叫我参考这两个表,没看出来怎么配置的
您好,您的这个问题在您的另一个帖子中已给到您答复: