This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34Z100-G1: Load Select和Load Mode具体要怎么配置呢?

Part Number: BQ34Z100-G1

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,应该根据您的负载配置文件配置load mode,只有当您的负载是真正恒定的功率时才应使用恒定功率,否则应使用恒定电流。

    load select取决于您希望电量计进行仿真的电流,当前平均电流的测量更积极,如果您具有非变量负载,则上一个周期的平均电流通常更保守。 许多设置实际上取决于您的负载配置文件以进行优化,所以都需要进行测试。

    大多数时候其实是不需要修改默认值的。

    这两个参数可以告诉仪表您的应用中预期的负载类型。 电量计可以使用这些值来帮助预测剩余容量。 您设置的实际负载越精确,电量监测计对运行时间的预测就越准确。 因此如果您的负载是恒定电流,例如 500mA ,您可以设置该值,并且在 500mA 负载下,电量计能够预测运行时间。 该值 100% 取决于您的系统,所以没办法准确地告诉您应该设置的值。 当电池直接馈入直流 / 直流转换器时,恒定功率会很好,但我们不知道关于您系统的详细信息。建议您可以先搜索论坛中相关的帖子,或者先再仔细参考下数据手册。